结果:找到"TYPEC 网口",相关内容674条
- MicrobUSB3.0接口转换TYPEC问题
- 因为刚好手里有几条闲置的3.0数据线,一条有两米长,接口是Microb也就是扁的那种,常见与移动硬盘。现在的想法是用一个microb母座和一个typec进行转接,从而变成一条3.0的TYPEC线。打板记录1、第一次打板,没理解清楚24PIN的TYPEC头,只连了单面线,焊接后上机使用无反应。在第一次的错误下,又去重新查了typec引脚定义,按照点对点的方式进行画原理图图1就是目前的设计思路原理图,后面又查资料,3.0对接要对调TX和RX的线路,。目前是在是有点晕了,图二、三是资料引用,来自CSDN作者硬件工程师炼成之路原文链接USB3.0之硬件关注点所以我应该是端口对连(TX+连TX+);还...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: USB TYPEC MICROB 发帖人:benny1906 发帖时间:2023-03-15 04:39:00
- 有typec扩展坞带两个网口的吗?
- 有typec扩展坞带两个网口的吗?有能设计的吗?两个网口带交换功能就行,因为经常要一台笔记本连接两台以太网设备,交换机有太大了。。。想设计一个TYPEC扩展坞,带2个百兆网口,3个USB3.0或者2.0都行
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: TYPEC 网口 发帖人:蓝天白云210 发帖时间:2022-03-18 21:55:00
- PCB与原理图中的网络连接不一致,请看下是什么问题??
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络端口 发帖人:pickup 发帖时间:2022-03-09 09:50:00
- 启明云端分享|86盒串口屏烧录教程
- 提示:启明云端从2013年起就作为Espressif(乐鑫科技)大中华区合作伙伴,我们不仅用心整理了你在开发过程中可能会遇到的问题以及快速上手的简明教程。同时也用心推出了基于乐鑫的相关应用方案!希望你能第一时间了解并快速用上好的方案和产品!86盒烧录教程启明云端推出的基于ESP32-S2的86盒当你收到86盒后,第一时间点亮看效果,DEMO看完,肯定会想着自己进行二次开发了!开发可以上我们8ms(8ms.xyz)平台通过图行拖拽、积木方式快速完成开发!今天小明主要为大家讲解开发完成后,如何烧录到设备里面。#一、接线说明烧录器可以选择ESP-T01#二、烧录工具配置1、选择芯片型号配置#三、如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-08 17:55:00
- 启明云端分享|ESP32-C3智能网关应用方案
- 方案介绍IOT智能网关介绍IOT智能网关一般是充当物联网和互联网之间的桥梁,网关通过蓝牙广播或者连接蓝牙设备获取到蓝牙数据后通过自带的wifi或者网线上传云服务器。用户通过APP或者小程序对接云服务器远程对设备进行状态查看和管理。传统网关传统网关采用蓝牙芯片+带网络功能的主控方案较多。但由于芯片短缺以及多方案的开发联调,传统的蓝牙网关面临业务逻辑复杂开发周期长,硬件成本高的问题。启明云端网关方案启明云端推出的基于乐鑫ESP32-C3的智能网关方案,集成2.4Wi-Fi和支持长距离的Bluetooth5(LE)的ESP32-C3芯片和一块主板构成,通过8msAPP,用户可实现设备添加、设备重置...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 18:04:00
- 启明云端0.96寸彩屏在智能手环上的应用
- 前几天很惊喜收到朋友给我寄来的一个爱心盲盒。迫不及待拆开一看,原来是一个小米智能手环。不仅可以24h小时检测心率,离线支付,防水,还有30种运动模式,可以续航14天。这个智能手环小巧玲珑,之所以功能如此强大,是因为它用ESP32-C3做主控,支持WIFI\蓝牙。接下来小明向大家介绍一下ESP32-C3。ESP32-C3是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载RISC-V32位单核处理器,支持2.4GHzWi-Fi和BluetoothLE5.0,为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3对Wi-Fi和BluetoothLE5.0的双重支持降低了...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-02 17:40:00
- 启明云端1.54寸彩屏在按摩椅上的应用
- 根据中商产业研究院发布的《中国家电行业市场前景研究报告》,2021年我国居民生活条件日益改善。随着消费者对健康生活、健康饮食、便捷生活的需求明显增加,满足便捷、功能、颜值、智能等多元素叠加的创新小家电陆续推出。此外,小家电创新在原有的功能性需求上纵向深入,逐步发展为对高端、智能与健康的多样化、个性化满足,为产品创新注入强大的推动力。下图是某品牌的按摩椅,应用了启明云端1.54寸的彩屏方案。全身气囊覆盖式按摩,有20大养生按摩程序,还可以边按摩边听音乐。按摩椅上的彩屏智能触控,一键操作,简单方便。接下来小明为大家介绍一下用启明云端方案做的1.54寸串口屏。近日由启明云端基于乐鑫ESP32-S2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-28 17:51:00
- 尝鲜!内窥镜方案抢先看!
- 方案介绍内窥镜,是集中了传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器,可用于医学检测,安全检测,反恐等方面。目前内窥镜在工业领域内具有独特的优势,它可以把人们的视距延长,并且能任意改变视线方向,准确的观察物体内表面的真实状况,这是其他检测仪器无法取代的。目前内窥镜在工业上方案成本偏高,普及应用慢。为此,启明云端推出了基于乐鑫ESP32-S2芯片的高性价比内窥镜方案。内窥镜方案系统图启明云端推出的内窥镜方案和市面上的传统方案相比有什么优势?1、价格便宜,性价比高!2.只需一颗芯搞定。相比由主控+WIFI芯片才能完成的传统方案,启明云端推出的新型内窥镜方案,只需一颗芯片...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-27 10:42:00
- 有没有用过沉板式typec母座的?请教pcb边缘切割问题
- 打算用这种沉板式typec母座,有没有哪位大侠用过这种?PCB切边时直接切到焊盘上会有问题吗?客服只会程式化的回答说边缘离焊盘必须0.4mm以上,,那这种母座生产出来是怎么用的?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 沉板式 typec pcb 发帖人:non哥 发帖时间:2020-03-09 14:21:00
- DM9051NPSPI接口网口芯片
- 在很多应用领域,本身采用的平台是处理能力不是很强的MCU,这些MCU通常没有网络接口,但实际应用又需要连接以太网,故通常通过SPI接口转换成一个网络接口。目前用的最多的是ENC28J60。但ENC28J60只支持10M以太网,且不带协议栈,需要工程师自己写协议栈,开发难度很大。最关键的是这个IC价格也不便宜。DM9051(SPI转以太网芯片)就不一样,价格有优势,且自带协议栈,又是10/100M的规格。DM9051NPSPI接口网卡芯片是为方便MCU单片机系统增加以太网通信而开发出的解决方案。DM9051NP芯片是带有行业标准串列外设接口(SerialPeripheralInterface,...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: SPI网口芯片 DM9051NP 发帖人:暮歌晨曲 发帖时间:2017-08-02 09:59:00
返回